Een andere kijk op stadsverkeer: nieuw e-voertuig vertrouwt op onderhoudsvrije polymeerlagers van igus
september 18, 2025
De ontwerpers van de nieuwe JetBike verbeteren de rijervaring en duurzaamheid met smeervrije iglidur glijlagers.

Het bezit van een auto wordt steeds minder belangrijk voor veel jonge mensen in steden. Studies tonen aan dat het aandeel voetgangers en fietsen aanzienlijk toeneemt, vooral in stedelijke gebieden. De auto als statussymbool verliest zijn aantrekkingskracht – in plaats daarvan verschuift de aandacht naar duurzame, flexibele en onderhoudsarme mobiliteitsoplossingen. JetBike GmbH uit Braunschweig omarmt deze verandering en presenteert een baanbrekende oplossing met de JetBike: een innovatieve combinatie van e-bike en auto. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot duurzaamheid en onderhoudsgemak vertrouwt het bedrijf op smeermiddelvrije polymeerlagers van igus.
Elektrische scooters, fietsen en compacte voertuigen: er zijn tal van alternatieven voor auto’s op de markt om een revolutie in het vervoer teweeg te brengen. Consumenten zijn dan ook kritisch bij het maken van hun keuze. Wat zou het perfecte voertuig voor de zomer zijn? Het topje van de weegschaal is vaak de onderhoudskwestie. Wie heeft er zin om dagelijks talloze lagerpunten schoon te maken en opnieuw te smeren om op tijd op zijn werk te komen? Dat is wat de ontwerpingenieurs van JetBike GmbH in Braunschweig in gedachten hadden toen ze de JetBike ontwikkelden: een auto-achtige e-bike met een volledige kuip die mensen kunnen gebruiken zonder rijbewijs, belasting of verzekering.
Klassieke metalen lagers als spelbreker
De experts vermoedden dat de klassieke metalen lagers problemen konden veroorzaken in de mechanica van het voertuig. “In stadsverkeer bestaat altijd het risico dat stof en vuil vast komen te zitten in de metalen lagers en een soepele en stille werking onmogelijk maken,” zegt Enno Hecker, CEO van JetBike GmbH. Het constante risico op corrosie en de kwestie van nasmering zijn ook niet populaire onderwerpen. “Daarom besloten we de metalen lagers te vervangen door smeermiddelvrije polymeer alternatieven van igus – een beslissing die zijn vruchten heeft afgeworpen.”
“igus nam ons meteen serieus, hoewel we als startende onderneming aanvankelijk slechts kleine hoeveelheden nodig hadden.”
Polymeerlagers uit de iglidur serie van igus zijn overal in de JetBike te vinden. Cilindrische bussen gemaakt van iglidur G zijn bijvoorbeeld verwerkt in de stuurinrichting en op draaifittingen in het chassis. De ingenieurs gebruikten versies met flenzen voor onder andere het verstellen van de rugleuning. igubal® stang koppen en sferische lagers maken complexe bewegingsverlopen mogelijk en zijn geïnstalleerd in de hefinrichting van chassisonderdelen. De op flenzen gemonteerde lagers maken het mogelijk om lagerpunten over een groot oppervlak aan het frame te bevestigen, bijvoorbeeld op de motorkap of het kofferdeksel. 3D-geprinte schuifelementen van het SLS-materiaal iglidur i3 worden ook gebruikt in het gepatenteerde kantelsysteem. “De samenwerking met igus verliep zeer efficiënt en aangenaam, omdat het bedrijf ons meteen serieus nam, hoewel we als start-up in het begin slechts zeer kleine hoeveelheden nodig hadden,” herinnert Hecker zich. “Het was dan ook geen probleem om bijvoorbeeld speciale lagerafmetingen te realiseren en precies aan te passen aan ons voertuig. Deze service op ooghoogte versnelde ons ontwerpproces aanzienlijk.”
Polymeerlagers: geen smering en een soepelere rit
Polymeerlagers hebben een aantal voordelen. Ten eerste hebben ze geen smering nodig: microscopisch kleine vaste smeermiddelen in het materiaal zorgen voor een wrijvingsarme droge werking. “De lagers zijn daardoor veel beter bestand tegen vuil, faal veiliger en volledig onderhoudsvrij. Dat was precies wat voor ons belangrijk was,” zegt Hecker. Bovendien hebben de eigenaren geen smeervetten nodig, die vaakCO2-intensiefzijn om te produceren. Ten tweede hebben de polymeerlagers dempingsspecificaties. Dit leidt tot een soepelere rit over oneffenheden in de weg. Ten derde zijn de lagers robuust. Wanneer ze worden blootgesteld aan hoge belastingen, ondergaan ze elastische vervorming in plaats van beschadigd te raken. Dit verhoogt ook de betrouwbaarheid van het voertuig. Ten vierde zijn de polymeerlagers tot 80% lichter dan metalen lagers. Deze gewichtsbesparing helpt het bereik van het elektrische voertuig te vergroten. Dankzij al deze voordelen betaalt de investering in polymeerlagers, die bovendien tot 40% rendabeler zijn dan metalen lagers, zich zeer snel terug. De start-up ontwikkelt momenteel een bijna serie prototype van de JetBike.
Meer informatie over de JetBike: https://www.jetbike-mobility.de/
Meer informatie over igus glijlagertechnologie: https://www.igus.eu/plain-bearing